This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C123GXL:RTOS 堆栈和日志记录配置

Guru**** 2619475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608322/rtos-ek-tm4c123gxl-rtos-stack-and-logging-configuration

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:TI-RTOS

如何从高级视图将 XGCONF 切换到常规视图?

我必须切换到 XDStool 3.50版才能启用日志记录功能。 这里讨论了这个问题:  

在屏幕截图中、我现在可以将"logsEnabled"选项设置为 true、但"System stack size"等其他选项消失了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是要切换回此视图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的! 为什么您没有告诉我如何回到这种观点?

    您的窗口中有比我更多的选项卡。 我只有"Properties"和"cfg script"。

    我发现在开始使用服务时将出现一个选项卡。

    例如、停止使用 BIOS。 然后开始使用 BIOS。 即会出现一个类似于屏幕截图的选项卡。 主要区别在于选项卡是以服务命名的。 在我的示例中、您的"TI-RTOS "选项卡被命名为"BIOS"。

    如何在3.50中恢复此"TI-RTOS "选项卡视图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我、我只需在运行时和高级之间单击即可。 是否可以先关闭 cfg 文件、然后使用 XGCONF 重新打开 cfg 文件?

    重新打开 cfg 后是否看到以下页面?

     在打开上一页后、我只需单击系统概述链接、然后单击 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)

    在我看到这个之后、您可以在运行时和高级之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XDCtools 3.50上从未显示为我提供的页面。 此外、运行时/高级按钮从未出现。 再看一下我的屏幕截图。 查看窗口底部的选项卡。 我被置于一些称为"属性"的选项卡中。 您位于 TI-RTOS 选项卡中(在以后的屏幕截图中不可见)。

    我已恢复为3.32、尝试找到差异。 在3.32上、TI-ROTS 选项卡出现、但属性选项卡消失! 您的屏幕截图中包含两个选项卡、但我只得到这两个选项卡之一、具体取决于我使用的是3.50 (仅限属性和 cfg 脚本)还是3.32 (仅限 TI-RTOS 和 cfg 脚本)。

    幸运的是、回到3.32时、让我移动到3.50的原始问题"消失了"(无法启用日志)。 现在、我没有理由花时间让3.50正常工作。 有人阻止正常的 XGCONF 接口出现在3.50上、但我目前不在乎...