This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:有关 ISO_7816_4_sendAPDU 函数用法的文档

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608203/ek-tm4c1294xl-documentation-on-usage-of-the-iso_7816_4_sendapdu-function

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

将 TIVA_WIFI_NFC_ap 示例代码与 TIDM-TM4C129XNFC 搭配使用。  

示例代码包含  ISO_7816_4.c 类中的 ISO_7816_4_sendAPDU 函数。

您是否有一个示例说明了如何以及在何处调用此方法? 它没有被任何人引用、我不确定如何/在哪里正确使用它。

提前感谢!

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不知道如何使用 ISO_7816_4_sendAPDU。 我发现下面的文章谈到了这一点。 也许您可以从这个帖子中找到一些提示。

    e2e.ti.com/.../1751987
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 sage google 进行快速检查、即可了解 ISO 7816是一种智能卡标准。 您是否计划使用智能卡?

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我需要读取 EMV 卡。 第一步是发送 APDU 命令、API 似乎支持该命令、但我不确定何时调用它或调用它时提供哪些参数。

    谢谢