This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:端口 B 和端口 D 引脚短接在一起

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608304/ek-tm4c123gxl-port-b-and-port-d-pins-are-shorted-together

器件型号:EK-TM4C123GXL

端口 B 引脚6和端口 D 引脚0由0欧姆电阻器 R9短接。 为什么这些引脚短接?

微型引脚短路似乎是一件不合理的事情、我花了很多时间才发现这一"特性"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,你是对的。   感谢供应商代理通过提供"与过去的兼容性"来寻求"支持"他们的较小/较旧的 MSP 系列(尽管 Cortex M0、M0+已经到来)!    (很久以前的 MSP 评估板可能会受益于将"连接"到端口 B 或端口 D 的能力。)    这里的大多数人都没有"像你一样深挖"-因此受到了两个连接输出的整洁"香味"的影响-一个高-另一个低-令人愉快...

    这里有数百人,“从那高的、可预测的悬崖上掉下来!”    这里有几个电阻器长期以来一直要求将这些电阻器装袋(由可能需要的电阻器插入(~0.1%的用户)  )这种建议"被拒绝太难"-因此欢迎使用悬崖边的庄园-你可以提前发现好!