This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:CAN RX MessageBox IRQ 问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620034/re-can-rx-messagebox-irq-question-s

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我认为我自己也处于类似的情况。 我想在 FreeRTOS 9.0的 TI RM46 HDK 版本中添加 CAN/J1939支持、并且我未正确看到接收/发送 CAN 中断行为(通信网络接线经过审查)、但我的 ISR 设置可能缺失。

我更愿意避免从 HalCoGen 进行全新构建。

这些目标是:RM46 HDK 的目标、使用 FreeRTOS 9.0、使用 CCS 5.4 IDE、尽可能使用 Simma SDK。