This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1292NCPDT:在基于 RTOS 的应用中更改默认存储器映射、

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665331/rtos-tm4c1292ncpdt-changing-default-memory-map-in-rtos-based-application

器件型号:TM4C1292NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们需要更改基于 TI-RTOS (Tiva C)的应用程序的默认存储器映射。
E2E 提到使用平台向导是最简单的解决方案、
但无法找到有关使用 Platform Wizard.CCS 版本:CCSv7的详细信息。

没有适用于 Tiva C MCU 的模板、也没有参考文档
或示例项目。如果有任何有关使用的详细信息、请告诉我
Platform Wizard (平台向导)以更改内存映射。

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 TM4C 器件、您应该只需更改项目中的链接器文件。

    Todd