This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:rm57l843

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/662714/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

你好

我将 RM57异步存储器的全部三个 CS 与一个 FPGA、一个 DPRAM 和一个 SRAM 配合使用。  我是否需要在地址数据和控制信号上使用任何终端电阻器?  我不使用 SDRAM。  长度大约为7.0英寸。 FPGA 是 Spartan 6、无 ODT、DPRAM 是 IDT7026、SRAM 是 IDT 71V416  

此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EMIF 数据和地址总线上是否还需要任何上拉电阻器。?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rah跟、

    我已将您的问题转发给我们的硬件设计和布局专家。 他应该能够就如何处理这些信号提供一些建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bari、

    我建议为 EMIF 信号使用串联电阻器、以便在 EMIF 连接多个存储器的情况下进行配置。