This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:TM4C1290NCPDT

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607486/tm4c1290ncpdt-tm4c1290ncpdt

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123、

大家好、我之前在使用 TM4C123系列、使用 ROM 引导加载程序通过 USB 进行的固件更新工作正常。

现在、我将 TM4C1290NCPDT 用于我的项目、当我通过 USB 提供固件更新命令时、它不会进入 DFU 模式、也不会检测到端口。

这是我使用的代码、如果我去错地方、它会为我提供指导

时钟为120MHz

秘书长的报告

ROM_SysTickDisable();

HWREG (NVIC_DIS0)= 0xffffffff;
HWREG (NVIC_DIS1)= 0xffffffff;
HWREG (NVIC_DIS2)= 0xffffffff;
HWREG (NVIC_DIS3)= 0xffffffff;
HWREG (NVIC_DIS4)= 0xffffffff;


MAP_SysCtlUSBPLLEnable();

ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_USB0);

ROM_SysCtlPeripheralReset (SYSCTL_Periph_USB0);

//
//调用 ROM UART 引导加载程序。
//

ROM_UpdateUSB (0);

秘书长的报告  

此致

Harish