This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:可以将 eMMC 连接到 TMS570LS1227吗?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663029/tms570ls1227-interfacing-emmc-into-tms570ls1227-is-possible

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我们为 汽车应用选择了 Hercules 控制器 TMS570LS1227、因为它符合安全关键型标准。  

我们需要将 eMMC 连接到我们的控制器、因为这是一项新要求。 但该控制器没有内置 SD/MMC 引擎。 我试图找到主机控制器的可用性、以便我可以使用微控制器的任何串行总线来完成此工作、但似乎不切实际。   

有人能不能用什么方法帮助我在 TMS570中使用 SPI/I2C 或 EMIF 实现 eMMC 接口?

谢谢。

Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhu、您好!

    TMS570LS1227没有专用的 SD/MMC 接口、但它可以将 SD/MMC 与 SPI 连接、因为 SD/MMC 支持 SPI 模式。 eMMC 规格不支持 SPI 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的快速响应。

    由于 eMMC 不支持 SPI、是否可以使用 EMIF (外部存储器接口)? 我可以理解、可能会有更多的软件开销。
    是否有任何人使用 EMIF 或任何其他机制来实现它?

    此致、
    Prabhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhu、您好!

    我读取了 eMMC 协议、但不知道如何将 eMMC 与 EMIF 信号连接。