This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TD (并行输出)

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661174/tms570lc4357-td-parallel_out

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们目前正在使用 TMS570LC4357 组件进行开发。

通过分析数据表"SPNS195C"、我们可以在§5.10.2 "输出时序"中找到 表5-6中的"TD (parallel_out)"时序、但 在上面的相关图5-5中、并未描述时序。

这是在另一幅图中描述的时间,还是仅在表5-6中给出的定义?

此致、

Christopher。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    该延迟仅在表5-6中定义、图中未对此进行说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的第一个答案。
    但是、我们需要有关这个有趣的时间的更多信息。
    实际上、图5-5始终显示上升和下降时序(VOH 和 VOH 之间的低电平和高电平转换)、 但我们的理解是、这个"TD (parallel_out)"时序不包含在这个图中、并且一定不能包含在这个图中、这是因为图描述了一个输出、这个时序似乎是两个输出同时写入寄存器中的差分延迟。

    这是正确的还是有其他解释?

    此致、
    Christopher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的第一个答案。
    但是、我们需要有关这个有趣的时间的更多信息。
    实际上、图5-5始终显示上升和下降时序(VOH 和 VOH 之间的低电平和高电平转换)、 但我们的理解是、这个"TD (parallel_out)"时序不包含在这个图中、并且一定不能包含在这个图中、这是因为图描述了一个输出、这个时序似乎是两个输出同时写入寄存器中的差分延迟。

    这是正确的还是有其他解释?

    此致、
    Christopher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    是的,你是对的。 图5-5不是针对延迟计时而设计的。