This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:tms570ls12xx 的 uCOS-3示例项目

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607743/tms570ls1227-ucos-3-example-project-for-tms570ls12xx

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好,

     我们现在将 tms570lc43x 器件用于车辆底层控制,、很显然 、它已过认证。 因此、我们需要转向 tms570ls12x 平台。 问题是我们的软件基于 uCOS-3 RTOS,、Micrium 没有为 tms570ls12x 提供项目。  而根据 一些技术 手册、ls31x 具有相同的 ARM 架构(Cortext-R4F)。

   tms570ls1227是否有 uCOS-3示例?如果没有、将 ls31x uCOS-3项目移植到 ls12x 将是一种简单的方法?以及方法?  

   我不太喜欢汇编语言和 ARM 架构。  

谢谢、此致、

Jinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinus、

    从操作系统的角度来看、ls31x 和 ls12x 是相同的。 因此、移植应该是直接的。
    ls12x 中除了 Pinmux、少数时钟设置、闪存大小(将处理链接器文件)、FEE 模块和少数新模块。
    如果您将 HALCoGen 用于驱动程序、则会注意这些事项、但这些事项与操作系统无关。