This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:在哪里可以找到 Halcogen 生成的函数的完整列表?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607659/tms570ls1227-where-can-i-find-the-complete-list-of-functions-generated-by-halcogen

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

很抱歉,如果这个问题的答案是显而易见的,但我似乎只能通过教程了解 HALCOGEN 生成的函数,例如(_enable_IRQ();)。

是否有某种文档说明 HALCOGEN 可以生成的所有不同函数、以便在 CCS 中使用?

提前感谢!

Sofía μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    在 HALCoGen GUI 中、有一个帮助选项卡、您可以单击"帮助主题"以打开帮助文档、其中包含 HALCoGen 支持的所有函数的详细信息。 您也可以浏览"头文件"以查找汇编函数的详细信息。