This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:将 SensorHub 与网络相连

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607573/ccs-ek-tm4c1294xl-connect-sensorhub-with-web

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试制作一个灌溉原型、然后在网上选择规格。 然后、我使用传感器集线器和程序读取测量结果并做出决定。 此外、我应该在网上展示该测量值。

这是不是可以的? 我现在正在使用 CodeComposer 的示例 enet_IO、但我无法从我的网站上获取所选的任何信息。 此外、我的 Web 也有问题、因为它不显示我的背景或公司符号、也不能使用某些 javascript 函数、例如 toggle。


当我尝试构建完整的 Web (它有多个页面)时、我会从 CCS 中收到下一条消息:

"./enet_io_ccs.cmd"、第57行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。  “.text”大小为0x88dd 的段定位失败。  可用存储器范围:  

闪       存大小:0x100000    未使用:0xa7c       最大空洞:0xa7c     
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"enet_io.out"
gmake:***[enet_io.out]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

 


有这种解决方案吗?  

谢谢、