This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:5V 输出

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607355/tm4c123gh6pm-5-v-output

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

能否从任何 GPIO 引脚获得5V 输出? 或者应该使用外部放大器吗?我想操作继电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C123不输出5V 电压。 您将需要某种类型的电平转换器或继电器驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个成本极低、简单的 N-FET (2N7002)应该"执行该任务"。 (继电器驱动器) 事实证明、在承受(合理)继电器电压和电流电平方面、FET 远优于 MCU 的 GPIO -并且易于由 MCU 的 GPIO 驱动。 (为了降低尖峰-根据继电器的尺寸/功率-您可能需要在继电器的线圈上安装一个二极管-以将尖峰钳制到继电器的(+)电源电压。 (二极管的阴极与该(+V)相连。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBILE "](为了降低尖峰-根据继电器的大小/功率-您可能需要在继电器的线圈上安装一个二极管-以将尖峰钳制到继电器的(+)电源电压。 (二极管的阴极与该(+V)相关)[/quot]

    并使用反向齐纳二极管或与该二极管串联的电阻器。

    继电器制造商发布了一份白皮书、其中显示、如果仅使用二极管、继电器寿命会缩短。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为继电器的"竞争对手"、这可能证明是"好事"。 我们都意识到、这在很大程度上取决于此类继电器的尺寸/电流需求、而海报的列表(一如既往)未包含此类(必需)详细信息...