This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/RM48L930:Hercules RM48Lx30系列 UCS 是否支持 TI-RTOS?

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664603/rtos-rm48l930-is-ti-rtos-supported-on-hercules-rm48lx30-family-ucs

器件型号:RM48L930

工具/软件:TI-RTOS

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

您好!

新问题: Hercules RM48Lx30系列 UCS 是否支持 TI-RTOS (或某些版本的 DSP/BIOS)?  如果是、支持 RM48Lx30的最新版本是什么?  此外、您能否给我举一个适用于 Hercules RM48 HDK 开发板且支持 RTOS 的示例项目?

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是 TI 支持人员、而是客户。 RM48L930可能受 HalCoGen 支持。 这可能意味着只需使用具有选定选项的 HalCoGen 即可获得 FreeRTOS 的受支持版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、我在 HALCoGen 中看到了 FreeRTOS 目标。 但如果可用、我想使用 TI-RTOS。 为什么 Hercules IC 上不提供此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定它是否可用。 RM48L930是一类安全控制器。 当尝试让产品通过安全关键型审查组织验证时、使用已建立的工具会更容易。 如果您只是想在办公桌上制作一些有趣的东西、那么 TI-RTOS 可能是一个很好的实验。 如果您想要求安全合规性、那么 HalCoGen 和其他标准化(完善的)方法将是最佳选择。 使外部机构更易于验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    TI-RTOS 不支持 Hercules 产品。

    正如 Neil 所指出的、我们在 Halcogen 中包含了一个免费 RTOS 示例。 除了它是免费的、Free RTOS OS 与 SafeRTOS 非常相似、这就是我们将其包含在 Halcogen 中的原因、因此可以自然地迁移到符合安全标准的 RTOS。

    我想补充一些细节和解释,以澄清 Neil 就使用既定工具提出的一些问题。 根据您将要应用的安全标准、对于项目中使用的任何软件以及可能对系统安全产生直接影响的任何工具、将有特定的标准要求。 TI 提供了用于生成代码硬件抽象层的 Halcogen 工具。 我们还提供 SafeTI 诊断库、对于汽车应用、我们提供与 HAL 类似但符合 AUTOSAR 标准的 MCAL。 所有这些工具的关键在于能够向项目评估员提供证据、证明其符合应用所需的安全标准。

    我们的软件/驱动程序是根据经 ISO26262和 IEC61508认证的流程开发的。 这并不意味着我们的软件已经过认证、但这确实意味着我们可以提供证据来证明这些标准的符合性、并可将其用作软件在您的项目中使用的资格认证的一部分。 此证据是使用我们的合规性支持包生成的、对于 HAL 和 SafeTI 诊断库软件、该包包含 LDRA 工具的有限许可证和可用于在开发环境中对生成/提供的软件进行回归测试的测试自动化单元(TAU)。

    请注意、证据和软件的用途有限制。 例如、我们不符合针对 SW 的 DO178b 标准、因此任何此类合规性要求都需要大量工作才能使代码符合该标准。

    最后回到 RTOS 的主题、这是一个复杂的实体、超出了我们的工作范围、因为支持 SafeRTOS、Micrium、Sciopta 等 Hercules 的 RTOS 是所有第三方工具、它们都具有自己的目标认证要求。

    我希望这清除了有关可用软件的任何问题、以及为什么限制使用这些软件来支持 Hercules 系列 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuck、感谢您的详细解释!