This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:CAN 连接

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607118/tm4c123gh6pm-can-connection

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123EK-TM4C123GXL

您好!

我想问一下正确的原理图、以便我可以使用 CAN 总线通过 MCP 2551 收发器在两块电路板 TM4C123之间发送数据...我不确定如何在项目板上正确连接它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否无法从您的"昂贵的 CAN 屏蔽板"中"收集"此类信息-在您的(类似)其他帖子中提到过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 TM4C123到收发器的连接是直接的。 CANnRX 到 RXD、CANnTX 到 TXD。 如果您对 MCP2551上的其他引脚有疑问、应咨询 Microchip。 您使用的是 EK-TM4C123GXL 电路板还是定制电路板?