This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXRM57LHDK:TI LwIP 演示-> Web 服务器不能#39;t start

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664184/ccs-tmdxrm57lhdk-ti-demo-for-lwip---web-server-doesn-t-start

器件型号:TMDXRM57LHDK
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将演示设置为 TI 描述的内容。 但 Web 服务器无法启动。 在 UART、我得到:

Hercules 微控制器
应用工程师
小端字节序器件
初始化以太网(DHCP)
调试-获取 PHY ID ...成功
调试-使 PHY 处于活动状态...成功
调试-获取 PHY 链路状态...成功
调试-设置链接...成功

我已将评估套件与 PC 相连。 在我的 PC 上、在状态页上运行 DHCP 服务器、我可以看到我的评估套件有一个 IP 地址、并且 emacaddress 也可以在状态中看到 它是00-08-EE-03-A6-6C。 如何进行调试? 还是有人知道这个问题? 我不知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mercel、您好!

    我将在午餐板上运行演示、然后回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我发现过账可能是同一个问题、因为当我停止调试时、系统与所述过账相同的 while 语句。 但我不知道他在代码中做了什么。  

    e2e.ti.com/.../537643

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否像描述中那样测试它:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、
    请查看此问题吗?
    谢谢你
    BR
    Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel、您好!

    我在 TMS570LC43x HDK 上运行该演示两次、一切都按预期工作。

    我将找到一个 LC43x Launchpad、并在 LaunchPad 上执行相同的测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    我在 TMS570LC4357 Launchpad 上进行了测试、工作正常。 我遵循了链接中描述的步骤:

    processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_RM57L:_lwIP_Demo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我知道。 我已经使用了 RM57L 演示。 但我认为使用 RM57L 进行演示是问题所在吗?  TMS570LC4357 是另一种处理器。 我认为 TMDXRM57LHDK 的演示说明不正确。 因为当我在演示说明中比较原理图和焊球时、会发现存在差异。 我无法 测试是否提交 RM57L HDK?

    我还看到了几篇与 RM57L 有相同问题的帖子、但这篇帖子也没有解决方案。

    BR

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    RM57和 TMS570LC4357之间的区别是字节序:RM57是小端字节序、TMS570LC4357是字节序。 引脚排列和引脚多路复用应该完全相同。

    无论如何、我将对 RM57 Launchpad 进行测试。