This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:用于 Arduino MAX485芯片通信收发器的 TTL 到 RS485模块

Guru**** 2619485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607084/tm4c123gh6pm-ttl-to-rs485-module-for-arduino-max485-chip-communication-transceiver

器件型号:TM4C123GH6PM

是否可以使用 TTL 到 RS485模块实现具有 Tiva C 123的 Arduino MAX485芯片通信收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个(应该)工作-你必须同时关注"DE&RE"-这几乎肯定必须是 UART 与"DI & RO"的连接的"附加"。

    RS485芯片将显示"DE & RE"所需的正确顺序-您使用的"备用"GPIO 引脚应满足该芯片的要求。

    有时(通常)需要线路端接电阻器-芯片的数据应显示-如果该电路板为"pro"、则可能包括...