This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:具有 Crossworks 的 TM4C123GXL

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664835/ek-tm4c123gxl-tm4c123gxl-with-crossworks

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我已经使用 TI CCS 与 TM4C123G Launchpad 合作、它在良好的接口和调试会话中运行良好。

我需要配置相同的板、使其能够与 Rowley Crossworks for Arm 配合使用。我尝试创建项目并尝试包含 TIVAARE、但我无法对套件进行编程。

没有相同的程序。

如果有人让我知道我需要执行哪些步骤才能使其正常工作、以及如何将 TIVAWARE 库包含到 CrossWorks IDE 中、那将会很棒。

此致

Sajad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    我们在使用 Rowley 方面没有任何经验或背景、也没有使用 TivaWare 的任何步骤或文档。 我建议您联系 Rowley 的支持以获得帮助、因为您遇到的任何问题都与编译器本身相关。

    对于 TivaWare、如果您使用 driverlib 和 usblib 等库、则需要从 Rowley 学习如何生成静态库输出、 然后创建一个包含所需所有文件的 Rowley 项目(将 CCS 项目用作库示例)、然后编译库并获取输出文件 Rowley 将接受。

    例如、您需要与 Rowley 讨论如何制作项目、集成 C 文件、添加链接路径等 同样,我们在这里对该 IDE 没有任何经验,这些问题是特定于 IDE 的主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们第二个供应商 Ralph 的建议(当然-请联系 IDE 供应商。)

    如果不能满足您的喜好-您可以:

    • 跳转至(另一个)出货-(如 IAR 或 Keil 等专业 IDE)-都能与供应商的 API 完美配合
    • 查看其他 IDE 如何使用该供应商的强大 API "网状良好"。   您可能会发现导致您成功的方法。
    • 虽然很久以前- iirc -"放弃/淘汰的 LM3S 系列"包括对 Crossworks 的支持。   (从内存中看-目前我无法确定...)
    • Rowley 应该有一个"稳定的顾问"-一个可能证明是"最有动力、经验和装备"的人来指导你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 CrossWorks 网站、甚至不支持 TM4C。 我只将 MSP430视为受支持的 TI 产品。 此外、CrossWorks 在 CCS 免费的情况下需要支付数百美元的许可证费用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaaa"] CrossWorks 在 CCS 免费的情况下需要支付数百美元的许可证费用。

    所收到的价值--最经常--非常密切地反映了所支付的价格--是否属实?   "自由"是否可以延伸(不受限制)到"自由选择?"   CCS 是否支持 M0、M0+、M3、M7?   那么呢?

    每个用户都应该" 永远锁定自己-只限于一个供应商吗?"    正如您所知-广泛的新型频谱 ARM MCU 比比皆是- MCU 长期以来一直在发生"跃进"-因此、"供应商不可知方法"的灵活性和能力更成熟、带来了巨大的吸引力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、Crossworks 支持市场上的所有嵌入式控制器、因此、当必须使用德州仪器、STM、AVR 等的多种器件时、最好使用这样的 IDE 进行编程

    但是关于我的帖子、我开始深入探讨如何使用 IDE (CrossWorks)链接文件、我花了3到4个小时才找到解决方案。

    此外、以下帖子对其中一个错误有所帮助。

    e2e.ti.com/.../1788315



    感谢大家和 CB1_Mobile (听从您的建议)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您-事实上您明智地选择"为未来增长和/或"扩大选择"。

    @您的活动(仍然) Crossworks 将揭示(重点关注他人)-可能证明"有能力且愿意"-以进一步指导和协助...