This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:小端字节序使用中的 TMS570LC4357

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664964/ccs-tms570lc4357-tms570lc4357-in-little-endian-use

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好、所有用户、

是否可以在小端模式下对 TMS570LC4357进行编程?

我执行了以下设置:

但我始终会收到以下消息:

有人能不能向我解释错误的地方!

提前感谢您的所有回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8738.Picture.pdf

    我在第一篇文章中n`t 了这些照片,但我不知道它们在哪里丢失。 现在、我的问题的图片。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Hercules MCU 有两个系列:RMX 和 TMS570。 RMx 是小端字节序器件、但 TMS570是大端字节序器件。 器件的字节序是不可配置的。