This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1292NCPDT:适用于 Tiva 控制器的 CCS 中的代码覆盖功能

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664191/ccs-tm4c1292ncpdt-code-coverage-feature-in-ccs-for-tiva-controller

器件型号:TM4C1292NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

任何身体都能帮助我  

如何使用 适用于 Tiva 控制器的 XDS200调试器分析 CCS 编译器中的代码覆盖率? 我的应用基于 TI RTOS、并且涉及 NDK。

此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、
    我以前从未使用过代码覆盖率、但下面是指向 CCS 代码覆盖率的 wiki 链接。 如果您对代码覆盖使用有其他疑问、我建议您在 CCS 论坛上发帖。

    processors.wiki.ti.com/.../Code_Coverage
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我知道这一点  

    仿真代码覆盖工具有以下限制

    •仅在 C6000仿真器上受支持
    •不支持硬件目标(工具是仿真器功能)
    请检查  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Charles 和 Mohammed Fawzy