This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SL_SelfTest_Flash、安全库2.4.0

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664538/tms570lc4357-sl_selftest_flash-safety-library-2-4-0

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我的闪存 ECC 测试有问题。 如果我调用函数"RetVal = sl_SelfTest_Flash (flash_ecc_test_mode_1bit、true、&failInfoFlash)"、则返回值为"true"、但 failInfoFlash 设置为"ST_FAIL"。

如果我使用 调试器进入函数"sl_SelfTest_Flash"、一切正常、->failInfoFlash 设置为"ST_pass"。

如果我调用函数两次、则第一次测试 失败、第二次测试通过。

我使用自己的软件以及 TI 的示例进行了测试。

有什么想法?

此致

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lars、您好!

    我会将您的问题转交给我们的软件工程师。 谢谢