This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCZAD:使用 SSI2时 USB 挂起

Guru**** 2585895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664226/rtos-tm4c1294nczad-usb-hangs-when-using-ssi2

器件型号:TM4C1294NCZAD

工具/软件:TI-RTOS

你好

我们正在构建一个测试应用程序、该应用程序通过 USB 发送命令、并在执行一些硬件调用后获得响应。

SSI2接口(在端口 G 引脚4、5、6、7上连接)进行任何调用后、我们看到 USB 冻结。

即使在不使用 USB 的情况下从软件调用 SSI2、USB 也会断开连接。

我们可以在没有 USB 的情况下使用该接口。

我们能够使用 USB 在 SSI3 (闪存-读取和写入字节流)上发送请求并获取响应。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您说如果未使用 USB、SSI2将工作、对吧? 如果使用 USB、即使 USB 已断开连接、任何 SSI2的使用都将不起作用。
    USB 冻结意味着什么? 当 USB 不工作时、SSI2是否继续工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SSI2始终工作。 当 SSI2被初始化时、USB 停止工作、或者不会启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否只有 SSI2会导致 USB 问题? 您提到了带 USB 的 SSI3是可以的。 您是否使用 USB 尝试过 SSI0和 SSI1?