This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:正在寻找一些教程...

Guru**** 2585935 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663856/tms570ls3137-looking-for-some-tutorials

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

嗨、大家好

我已开始使用 tms570ls3137 MCU。 我已经观看了 TI 视频和教程,但没有关于中断的示例项目,... 。 我没有找到任何东西。 有人可以帮帮我吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、

    以下是有关 Hercules MCU 上中断处理的应用手册:
    www.ti.com/.../spna218.pdf

    您将在 HAlCoGen 帮助中找到几个与中断启用/禁用、VIM 配置等相关的 CCS 项目。 以下是下载 HALCoGen 的链接:
    www.ti.com/.../HALCOGEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,王先生
    感谢您的关注。 你对我帮助很大。 使用 TMS570 MCU 非常简单。 像我这样的初学者只需要读取由 HALCoGen 生成的示例代码和代码。