This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 eneregia 中使用 tm4c123gxl 时没有此类文件或目录

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664204/no-such-file-or-directory-while-using-tm4c123gxl-in-eneregia

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMENERGIA

sketch_feb13a.cpp:1:26:致命错误:tm4c123ghp6.h:无此类文件或目录
#include "tm4c123ghp6.h"
^μ A
编译已终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishnu,

    我们不支持 TM4C 的 Energia 在 E2E 论坛上、您需要访问 Energia 支持论坛以获得有关此问题的帮助: https://forum.43oh.com/forum/119-energia/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    您(供应商其他)向"主管"@该(其他)论坛提出此请求是否不能证明"节省时间和精力"?
    个人回答-最近被强迫(两次/三次)-"避免处理来源"-并且一定会不停地(此处)到达...