This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于家庭自动化的微控制器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663935/microcontroller-for-home-automation

你好  

 我有一个家庭自动化项目、  

微控制器单元需要由以太网连接、Wi-Fi 和、GSM 模块控制。  

它需要大约60个 I/O 引脚来控制家用电器的灯、百叶窗和继电器等

请指导我哪种微控制器最适合我的应用

此致

Emin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TM4C129将提供所需的 I/O 数量、它具有具有内置 PHY 的以太网 MAC。 但是、它没有内置的 WiFi 和 GSM 功能。 如果您使用的是 LaunchPad、则应在 Launchpad 上添加具有 WIFI 的 BoosterPack 板。

    如果您正在寻找网络处理器、可以在 www.ti.com/.../overview.html 上找到有关 TI Simplelink MCU的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不使用 launchpad、我只想在专为该项目设计的 PCB 上使用微控制器。
    因此、我想知道它是否支持 GSM 模块。 我的目标是使系统通过 GSM 模块连接到互联网。 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Emin、
    我看到您将负责组织更改为安全 MCU。 只是想让您知道成本最低的安全 MCU 没有以太网功能。 即使是更高端的处理器也没有内置的 PHY。

    如果您的 GSM 模块具有 UART 或 TM4C129 MCU 提供的接口、那么您当然可以使用 TM4C 来与 GSM 模块配合使用。

    如果您希望从 SimpleLink 平台查找输入、则可以在 SimpleLink 论坛中发布问题、网址 为 e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于第一句,是否可以通过 UART 在安全 MCU 和以太网单元之间建立连接?

    我有 GSM 和以太网模块、两者都有 UART。

    我不知道什么是简单链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Emin、

    我想我们可以忽略安全 MCU。 我错误地认为您正在寻找安全 MCU 解决方案。 但是、安全 MCU 具有 UART 功能。

    如果您选择的是 TM4C129、则它具有8个片上 UART 和带 PHY 的片上以太网。

    TI SimpleLink 解决方案在单一开发环境下提供不同的有线和无线 ARM MCU 产品系列。 如需了解更多相关信息、请访问以下链接。

    www.ti.com/.../simplelink-mcu-platform.html