This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:BOOSTXL-SENSHUB 兼容性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664100/ek-tm4c123gxl-boostxl-senshub-compatibility

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我感到困惑的是,BOOSTXL-SENSHUB 用户手册说,它旨在与 TivaTmC 系列 TM4C LaunchPad 板(EK-TM4C123GXL)配合使用,但 BoosterPack Checker 网页将其标记为不兼容(检查所附图像)。

哪一个是正确的? 是否可以将 BOOSTXL-SENSHUB 与 Tiva Launchpad 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javi:

     如果您阅读 EK-TM4C123用户指南、您将找到下表、其中 MCU 的 PB7和 PD1均通过0欧姆电阻连接在一起、并连接到 Booster 连接器 J2.6。 因此它将是兼容的。 请尝试一下、并告诉我结果。