This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:如何将 XDS110整合到 TM4C129x 中

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185839/tm4c129enczad-how-to-incorporate-xds110-into-tm4c129x

器件型号:TM4C129ENCZAD
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

大家好、我们参考了 AWR1843Boost 的 TM4C129x 电路。

我希望 TM4C129ENCZAD 与 XDS110仿真器具有相同的角色。

顺便说一下、使用 AWR1843Boost 的 TM4C129x、xdsdfe.exe -e 命令会显示以下内容。
<<<设备0 >>

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
版本:3.0.0.20
制造商:德州仪器(TI)
序列号:R2091049
模式:运行时
配置:标准

找到1个器件。

接下来、在我们自己的工作中、它会像这样显示。

<<<设备0 >>

VID:0x1cbe PID:0x00ff
器件名称:Tiva 器件固件更新
制造商:德州仪器公司
序列号:00000000
模式:DFU

找到1个器件。

如何从上面更改器件名称和 VID?

顺便说一下、在我自己的工作中、我读取了如下所示的命令。

xdsdfu.exe -e

xdsdfu.exe -b bootloader.bin

xdsdfu.exe -f firmware.bin -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毕竟、我输入了命令、但器件名称未更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185839/tm4c129enczad-how-to-incorporate-xds110-into-tm4c129x "]

    接下来、在我们自己的工作中、它会像这样显示。

    <<<设备0 >>

    VID:0x1cbe PID:0x00ff
    器件名称:Tiva 器件固件更新
    制造商:德州仪器公司
    序列号:00000000
    模式:DFU

    找到1个器件。

    [/报价]

     原因是 TM4C129ENCZAD 是一款原始器件。 当它处于初始状态时、ROM 引导加载程序将枚举为 Tiva 器件固件更新 USB 器件。  

       您在同一主题上发表了许多文章。 让我们将讨论集中在一个线程上、而不是如此多的线程上。 请参阅此正在进行的讨论主题、该主题正在得到帮助。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found