This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:无法打开 USB 端口

Guru**** 2882350 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, TM4C1294NCPDT, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185757/tm4c129enczad-unable-to-open-usb-port

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTTM4C129ENCPDT

通过 URL 中所述的方法下载固件
我写了它、但无法暂时设置 USB 端口。
刻录固件后是否有要运行的进程?
如果不是、我想知道我是否做了一些错误。

参考 URL
dev.ti.com/.../node

命令已执行

TM4C129ENCZAD 板通过 USB 连接到 PC 并运行

设备管理器

执行前没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有一个类似的线程 e2e.ti.com/.../tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found 由 Ki 辅助。 请按照该主题进行后续讨论。  

     我假设您正在尝试将 TM4C129ENCZAD (212引脚 BGA 封装)用作 XDS110调试探针、对吧? 请注意、XDS110通常由  采用128引脚 QFP 封装的 TM4C1294NCPDT 或 TM4C129ENCPDT 枚举。 在任何情况下、请按照上述主题进行后续讨论。 最近、您和您的同事就同一主题发布了不少帖子。