This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:为什么缺少 Strallis 器件固件升级

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185739/tm4c129enczad-why-strallis-device-firmware-upgrade-is-missing

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-UUNIFLASH

当 USB 连接到处于 Vergin 状态的 TM4C129ENCZAD 时、显示 Sterallis 设备固件升级。

此时、我使用了 TM4C129ENCZAD 和 XDS110 (TMDSEMU110-U)。

作为一个过程、我在 UniFlash 中将晶体振荡器值设置为16MHz (用于连接 TM4C 和晶体的值)并加载 bootloader.bin 文件。

然后加载 firmware_3.0.13bin。
(层次结构如下)
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110\bootloader.bin
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110\firmware_3.0.0.13.bin

然后、我关闭 UniFlash 并使用 USB 连接 TM4C129。
然后,Strallis 设备固件升级消失。

原因可能是什么?