您好!
TRM§16.1.1规定:
组3 (高严重性)通道、无中断生成和预定义的错误引脚行为。 这些通道没有中断响应、因为它们被保留用于基于 CPU 的诊断 、此诊断会直接生成中止到 CPU。
是否所有组3错误都是如此? 针对相关问题的响应表明将只设置错误引脚和状态寄存器错误标志。 ( 蔡国斌的答覆)
产生异常中断的 TRM§2.3.2.5条件还将"•奇偶校验/ ECC /有效访问超时错误"列为异常中断源。 这种情况是否与 TRM §12.2.1 (EPC 章节) 不可纠正的故障操作中描述的影响一起出现在并行操作中?
此致