This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:如何使用 UniFlash 将程序写入出厂设置 TM4C

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184955/tm4c129enczad-how-to-write-a-program-to-the-factory-set-tm4c-using-uniflash

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

假设您使用 UniFlash 将 bin 文件写入到 Vergin 状态 TM4C129x (发货状态)。

TM4C129ENCZAD 和 JTAG 连接器连接在电路板上。
JTAG 连接器和 PC 使用 XDS110进行连接。

如果有手册和说明、请告诉我。
此外、让我知道我需要加载哪些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San、您好!

    本快速入门指南将引导您完成以下步骤: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html

    您可以选择 TM4C129ENCZAD 作为器件、选择 XDS110作为连接。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    会话过程已结束、我将刷新文件。
    我想知道 TM4C129x 应该读取的文件。

    就个人而言、我希望在驱动 TM4C129x 引导加载程序后进行器件固件升级。

    之后、我想让 TM4C 识别 COM 端口、以便它可以与计算机进行 USB 通信并驱动 UART 电路。

    是否有可以像 mmWaveSDK 的 demo.bin 那样读取的文件? (仅适用于 TM4C129x)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San、您好!

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184955/tm4c129enczad-how-to-write-a-program-to-the-factory-set-tm4c-using-uniflash/4464501 #4464501"]或者,我想在驱动 TM4C129x 引导加载程序后执行器件固件升级。

    Uniflash + XDS110不使用引导加载程序功能。 XDS110是 JTAG 调试探针。 TM4C 引导加载程序使用非 JTAG 接口加载程序代码、以处理 JTAG 探针无法连接到器件的情况。

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184955/tm4c129enczad-how-to-write-a-program-to-the-factory-set-tm4c-using-uniflash/4464501 #4464501]\n 是否有可以像 mmWaveSDK 的 demo.bin 那样读取的文件? (仅适用于 TM4C129x)[/QUERP]

    我不知道毫米波 SDK、因此无法回答。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想执行该过程来使 TM4C 识别 COM 端口、但是否可以使用 UniFlash 或 CCS 以及 XDS110调试器?

    此外、您是否认为无法确定哪个文件最适合识别 COM 端口的程序?

    此外、引导加载程序驱动器是否与上述过程有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San、您好!

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184955/tm4c129enczad-how-to-write-a-program-to-the-factory-set-tm4c-using-uniflash/4466176 #4466176"]我想执行该过程以使 TM4C 识别 COM 端口,但是否可以使用 UniFlash 或 CCS 以及 XDS110调试器?

    是的、您只需要正确的固件文件。

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184955/tm4c129enczad-how-to-write-a-program-to-the-factory-set-tm4c-using-uniflash/4466176 #4466176"]此外,您是否认为无法确定哪个文件最适合识别 COM 端口的程序?

    您的用例是特定于应用的问题。 您可以查看我们的 TivaWare 示例、例如 USB_dev_cdcserial、以了解示例程序、但我没有提供"最佳程序"。 这是由您决定的。

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184955/tm4c129enczad-how-to-write-a-program-to-the-factory-set-tm4c-using-uniflash/4466176 #4466176"]此外,引导加载程序驱动器是否与上述过程有关?

    如果您使用 XDS110探测器、引导加载程序与该过程无关。

    此致、

    Ralph Jacobi