This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:如何使用 UniFlash 驱动 TM4C129x

Guru**** 2768895 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185242/tm4c129enczad-how-to-drive-tm4c129x-using-uniflash

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我使用 UniFlash 加载了 bootloader.bin。
之后、当加载设备固件升级时、无法识别端口。

用于在 TM4C129的出厂状态下驱动引导加载程序并升级器件固件

过程
1.首先,在“开始”屏幕上选择要使用的 IC 和调试器。
如图1所示。
这次我选择了 TM4C129ENCZAD 和 XDS110调试器。

2.内存浏览器设置
我通过单击"Memory"选项卡中的"Read Target Device"进行了检查。 (请参阅图2)

晶体振荡器设置
时钟频率设置(这次连接到 TM4C 的晶体振荡器为16MHz、因此将其更改为该值并做出决定。
(请参阅图3)

4.加载程序
我将 Bootloader.bin 加载到闪存映像中。
(下面是层次结构)

C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110\bootloader.bin
(请参阅图4)

5.加载设备固件
我读取固件文件。
(下面是层次结构)

C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110\firmware_3.0.0.13.bin
(请参阅图5)

6.是否已识别 TM4C 的 USB 端口?
加载后、它如下所示:
我尝试从连接 TM4C 和 USB 的电路中识别端口、但 COM 端口未识别任何端口。

到目前为止、我是否有任何问题?
此外、我还应该做什么来打开 TM4C 端口?