This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何在批量生产期间分配静态 IP 地址

Guru**** 2585955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661768/tm4c1294ncpdt-how-to-assign-the-static-ip-address-during-the-mass-production-time

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

如果我们要使用静态 IP 地址而不 是 DHCP、如何在大规模生产期间对每个产品中的静态 IP 地址进行编程?

是否有可用的工具? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是如何对静态 IP 地址进行编程、还是如何设置静态 IP 地址? 您是否打算将 IP 地址存储在主闪存、闪存用户寄存器或仿真 EEPROM 中? 是否要在对应用程序代码进行编程的同时对 IP 地址进行编程、或者是否有可在初始测试中输入 IP 地址的接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。