This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:是否有方法为 PSU 生成抖动时钟以降低 EMI

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663467/compiler-tm4c1294ncpdt-is-there-way-to-generate-jitter-clock-for-psu-for-reduced-emi

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

(a)我想知道 TM4C 是否可以生成可抖动的时钟输出以保持低 EMI、例如300kHz 或1MHz (对于 SEPIC PSU)上的+/-5%变化。  

(b)我将在 TM4C 中使用16MHz XTAL、并将系统时钟升压至大约100MHz (处于早期阶段)。 我想再次添加小抖动以保持低 EMI。 请记住、USB 将连接到嵌入式窗口10模块。 最好的方法是什么?

提前感谢您的考虑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案取决于许多其他因素,例如如何生成波形,您需要哪种分辨率...

    通常、您通过 PWM/ccp 块来实现它。 假设您以80MHz 运行时钟并需要8位 PWM 分辨率、这会导致输出频率80M/256 = 300kHz、提供或接受。 您可以更改顶部。 如果使用 PWM、则假设占空比为50%、分辨率限制为2/256 = 1%。 也可以切换 ccp 引脚。

    也可以通过其他方法。 但您必须首先确定要采取的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我认为 Danny 的评论对您的(a)问题很有意义。 通常、计时器/PWM 用于此目的、但它是否适合您、具体取决于您的要求。

    对于(b)点、我并不是真的关注你的训练想法。 您是否希望将抖动注入16MHz 或100MHz 信号...? 这方面的措辞不清楚。 我能想到的是、您希望保持低 EMI、那么在这种思路下、您是否已经完成了测试并发现了不满意的结果、或者您是否正在努力设计好电路板以确保低 EMI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定尝试一下、看看"随机"一个32位周期变量会花费多少时间。

    以下是我的策略:

    PR +=lfsr32 ()?(+1):(-1);
    如果(pr >= PR_Mean + PR_Delta)||(pr <= PR_Mean - PR_Delta)) pr = PR_Mean;
    

    PR_Mean = 1000、PR_Delta = 50。

    在 LM3S/Keil 上、执行该策略需要10-30个周期。

    我使用了一个质量未知的典型 LFSR-32位算法、因此我必须防止出现偏置的可能性。 如果您对随机化策略充满信心、您可能会同时使用"if"语句。

    5分钟的工作还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Danny 的介绍、我认为这正是我要寻找的计时器时钟抖动 PSU 频率以降低 EMI、从而扩展频谱。 我再次感谢 这项出色的工作:-)

    我稍后将为低 EMI 解决方案设计原理图和布局、一种方法是在进入 TM4C 的16MHz 时钟上设置随机抖动、从而在稍后缓解 EMI 问题。 我还没有找到 IC 时钟器件实现了这一点、但我在过去(9年前)使用过它。 TM4C 内的 PPL 会将16MHz 抖动时钟跟踪为80或100MHz、因此我需要注意不要有太多可能影响 USB 运行的抖动(我担心这一点)。

    我尚未测试 TM4C 的低 EMI、也未看到证明它是低 EMI 器件、这是采取此预防措施的原因。

    R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    不确定 EMI 需要达到多低、但例如、如果您想要根据欧盟标准进行测试、那么采用适当硬件设计的 TM4C 将通过此类测试。 如果您有一些超出常规国际标准的额外要求、我建议您或许先测试我们精心设计的开发板之一、如 DK-TM4C129X、然后查看结果是否足以满足您的需求。

    通常、要设计原理图和布局以最大限度地降低 EMI、您应严格遵循我们的设计指南文档。 这是最大限度降低 EMI 的最佳方法、许多客户在遵循该方法时取得了巨大成功: http://www.ti.com/lit/an/spma056/spma056.pdf