This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何使用 SysConfig 工具中的 DDR 子系统寄存器配置

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183007/am2434-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

是否有有关如何使用 SysConfig 工具中的 DDR 子系统寄存器配置的文档?

我们的客户希望了解如何在配置工具中配置一些设置。

如何配置 VREF 控制的设置?

https://dev.ti.com/sysconfig

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将机票分配给主题专家、由于圣诞假期、请预计回复会有延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    以下是与 AM243x 的 DDR 设置相关的唯一文档:

    AM243x MCU+ SDK:DDR (TI.com)

    AM64x/AM243x DDR 电路板设计和布局指南(修订版 A)(TI.com)

    另一个有用的文件是 C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\emulation\gel\AM24x\AM24_DDRSS\AM24_DDRSS_Config.gel、它可以让您深入了解 DDR 配置寄存器设置。

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming-San、

    感谢你的答复。

    在您提到的文档中、我找不到有关如何配置 VREF 控制设置的任何信息。

    有关 DDR4的更多信息、请参阅 J7200文档。 其他各种寄存器信息可在 TRM 中找到、各种设置信息可在 DDRSS 寄存器配置工具(电子表格)的文档中找到。

    www.ti.com/.../spruiu1a.pdf

    www.ti.com/.../spracu8a.pdf

    AM64x 和 AM243x 可以参考 J7200文档吗?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    我不确定 J7ES 和 AM243x 的 DDR4 IP 是否相同。 我需要与 IP 团队确认、现在他们都在度假。 新年后我能回来吗?

    从 DDR 寄存器定义开始、您还可以在 AM243x TRM 中找到它们:

     https://www.ti.com/lit/ug/spruim2e/spruim2e.pdf

    第8.1节 DDR 子系统(DDRSS)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming-San、

    感谢你的答复。 我们的客户正在等待您的回答。

    如果您有任何更新、请告诉我。

    请尽快给我一个答案。 如果您能及时回复、我们将不胜感激。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    我询问了 IP 专家。 AM243x 的 DDR4 IP (16位)与 J7ES (32位)中使用的 IP 不同。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming-San、

    感谢你的答复。

    AM64x 和 AM243x 是否可以参考 Jacinto 7 DDRSS 寄存器配置工具(电子表格)的文档? 不能吗?

    www.ti.com/.../spracu8a.pdf

    我们的客户希望了解如何在 SysConfig 工具中的 DDR 子系统寄存器配置中配置一些设置。 他们特别想知道如何配置 VREF 控制的设置。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    我已向 DDR4 IP 所有者检查。 他说用于 J7和 AM243x 的 DDR4 IP 完全不同、因此  AM64x 和 AM243x 无法引用 Jacinto 7 DDRSS 寄存器配置工具(电子表格)。

    幸运的是、我们可能还提供了 AM243x DDRSS 寄存器配置工具(电子表格)。 我们正在检查 它的可用性。 我们将在找到该工具后立即返回给您。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming-San、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183007/am2434-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool/4463331 #4463331">我们的客户希望了解如何在 SysConfig 工具中配置 DDR 子系统寄存器配置中的一些设置。 他们特别想知道如何配置 VREF 控制的设置。[/QUERP]

    是否有关于如何使用 SysConfig 工具中的 DDR 子系统寄存器配置的任何信息?

    如何配置 VREF 控制的设置?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    我仍在等待 来自硬件应用团队的 AM243x DDRSS 寄存器配置工具(电子表格)。 一旦我得到它、我就会把它转发给您。

    TRM 和 AM243x DDRSS 寄存器配置工具(电子表格)是唯一用于 DDR 设置的文档和工具。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming-San、

    感谢你的答复。

    对于 AM64x 和 AM243x 的 DDR 子系统寄存器配置工具(SysConfig 或电子表格)、应提供类似信息、如 Jacinto 7 DDRSS 寄存器配置工具(电子表格)的文档(SPRACU8)中所示。

    如果未立即提供、您能告诉我如何配置 VREF 控制设置吗?

    SPRACU8中介绍了如何配置 VREF 控制设置、该说明是否适用于 AM64x 和 AM243x?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    我手头没有 DDR verf 设置。 我正在等待我们的 DDR 专家提供配置工具和详细文档。 一旦我从他们那里得到任何新东西、就会回来。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    以下是 DDR 专家的回复:

    https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x_beta 上的工具 应用于 AM64x/AM243x。  具体而言、可以在处理器侧 VREF 的 IO 控制 A)部分和存储器侧 VREF 的 IO 控制 B)部分调整 VREF 控制。

    客户很可能不必从工具中的默认值更改这些值。  DDR 培训将优化这些值。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming-San、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="15702" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183007/am2434-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool/4469803 #4469803"] https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x_beta 上的工具 应用于 AM64x/AM243x。

    AM243x 应该使用"AM64x_beta"、而不是"AM243x_ALV_BETA "或"AM243x_ALX_BETA "?

    [引用 userid="15702" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183007/am2434-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool/4469803 #4469803)]客户很可能不必更改工具中的默认值。  DDR 培训将优化这些值。[/quot]

    除了建议使用工具中的默认值外、是否可以参考 J7的文档(SPRACU8)来配置 VREF 控制设置?

    我知道如何在工具中配置设置与 AM64x/AM243x 工具和 J7工具基本相同、这是正确的吗?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    对于 DDR 设置、请使用 "AM243x_ALV_BET"。 "AM243x_ALX_BET"不支持 DDR 接口。

    由于 J7和 AM243x/AM24使用两个不同的 DDR4 IP、因此请勿使用 J7的文档(SPRACU8)中的 VREF 控制设置。

    是的、在线 SysConfig 工具与 MCU+ SDK 中的工具基本相同。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming-San、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="15702" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183007/am2434-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool/4471086 #4471086"]由于 J7和 AM243x/AM24使用两个不同的 DDR4 IP、请勿使用 J7的文档(SPRACU8)中的 VREF 控制设置。

    您能否告诉我如何配置 AM64x/AM243x 的 VREF 控制设置?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

     https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x_beta 上的工具 应用于 AM64x/AM243x。  具体而言、可以在处理器侧 VREF 的 IO 控制 A)部分和存储器侧 VREF 的 IO 控制 B)部分调整 VREF 控制。

    客户很可能不必从工具中的默认值更改这些值。  DDR 培训将优化这些值。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming-San、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="15702" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183007/am2434-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool/4471498 #4471498">客户很可能不必更改工具中的默认值。  DDR 培训将优化这些值。[/quot]

    在哪些情况下、客户必须从工具中的默认值更改这些值?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    我不知道默认值在哪些特殊情况下不起作用。

    遗憾的是、目前还没有文档可用于微调 AM243x 的 VREF 参数。

    此致、

    Ming