This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:特定传感器(slf3s-4000b)产品 ID 的 I2C driverlib 代码

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185159/msp432e401y-i2c-driverlib-code-for-a-particular-sensor-slf3s-4000b-product-id

器件型号:MSP432E401Y

我希望在非中断模式下使用 driverlib 函数来读取产品标识和序列号时能有所帮助  

传感器的热性能。

我已附上所需的数据格式。

谢谢

David Nyarko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了、看起来很简单。 对于处理读取长数据包的无中断示例、您的最佳起点是位于[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-bootstxl-senshub\Humid_sht21_simple 的示例

    请注意、这是 TivaWare 2.2.0.295的新示例、因为我们在之前的版本中缺少与您类似的使用案例的良好示例。

    其中包含一个写入命令、您可以使用该命令将前两条命令发送到传感器、然后是一个读取命令、只需稍作修改即可处理您的用例。 您需要为 I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE _RECEIVE STEP 创建一个循环以使其持续读取、直到您在中断循环之前按字节17并使用 I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIT_RECEACT_FINISH 步骤完成接收 CRC6。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布完所有这些内容后、我的眼睛开始工作、我意识到您正在询问 MSP432E401Y 器件、而不是 TM4C 器件... 我将为您的实际器件查找等效项、但我将保留该帖子、因为对于非 RTOS、没有您可以以相同方式引用的中断方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很清楚为什么你会问这个特定的实现、我很惊讶每一个都是基于中断的。

    我可以组合一个在星期一实际测试的无中断版本、但为了代替这一版本、这些函数也应该适用于您的 MSP432E4、因为 TivaWare 和 MSP432E4 SDK 之间使用的 driverlib 实际上是相同的:

    //*****************************************************************************
    //
    // This function sends the specified command to the I2C slave device.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    I2CWriteCommand(uint32_t ui32Command)
    {
        //
        // Set up the slave address with write transaction.
        //
        MAP_I2CMasterSlaveAddrSet(I2C7_BASE, SHT21_I2C_ADDRESS, false);
    
        //
        // Store the command data in I2C data register.
        //
        MAP_I2CMasterDataPut(I2C7_BASE, ui32Command);
    
        //
        // Start the I2C transaction.
        //
        MAP_I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);
    
        //
        // Wait until the I2C transaction is complete.
        //
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE))
        {
        }
    }

    //*****************************************************************************
    //
    // This function will read three 8-bit data from the I2C slave. The first
    // two 8-bit data forms the humidity data while the last 8-bit data is the
    // checksum.  This function illustrates three different I2C burst mode
    // commands to read the I2C slave device.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    I2CReadCommand(uint32_t * pui32DataRx)
    {
        //
        // Modify the data direction to true, so that seeing the address will
        // indicate that the I2C Master is initiating a read from the slave.
        //
        MAP_I2CMasterSlaveAddrSet(I2C7_BASE, SHT21_I2C_ADDRESS, true);
    
        //
        // Setup for first read.  Use I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START
        // to start a burst mode read.  The I2C master continues to own
        // the bus at the end of this transaction.
        //
        MAP_I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);
    
        //
        // Wait until master module is done transferring.
        // The I2C module has a delay in setting the Busy flag in the register so
        // there needs to be a delay before checking the Busy bit.  The below loops
        // wait until the Busy flag is set, and then wait until it is cleared to
        // indicate that the transaction is complete.  This can take up to 633 CPU
        // cycles @ 100 kbit I2C Baud Rate and 120 MHz System Clock.  Therefore, a
        // while loop is used instead of SysCtlDelay.
        //
        while(!MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE))
        {
        }
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE))
        {
        }
    
        //
        // Read the first byte data from the slave.
        //
        pui32DataRx[0] = MAP_I2CMasterDataGet(I2C7_BASE);
    
        //
        // Setup for the second read.  Use I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT
        // to continue the burst mode read.  The I2C master continues to own
        // the bus at the end of this transaction.
        //
        MAP_I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT);
    
        //
        // Wait until master module is done transferring.
        //
        while(!MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE))
        {
        }
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE))
        {
        }
    
        //
        // Read the second byte data from the slave.
        //
        pui32DataRx[1] = MAP_I2CMasterDataGet(I2C7_BASE);
    
        //
        // Setup for the third read.  Use I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH
        // to terminate the I2C transaction.  At the end of this transaction,
        // the STOP bit will be issued and the I2C bus is returned to the
        // Idle state.
        //
        MAP_I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
    
        //
        // Wait until master module is done transferring.
        //
        while(!MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE))
        {
        }
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C7_BASE))
        {
        }
        
        //
        // Note the third 8-bit data is the checksum byte.  It will be
        // left to the users as an exercise if they want to verify if the
        // checksum is correct.
        pui32DataRx[2] = MAP_I2CMasterDataGet(I2C7_BASE);
    }

    如果这能让您启动并运行、那么在我星期一返回之前、请告诉我

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我无法启动并工作。 我将等待您的代码。 我感到困惑的原因是前两条命令是在没有停止的情况下发送的、因此我不确定 drivelib 函数是如何工作的。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    昨天我意外地出去了一部分、因此我无法解决这个问题。 这是我今天下午的待审案件表。

    感谢您指出、两个写入操作也不需要停止、这与我最初发送的操作不同、我将看到代码的运行方式是相应的。 这将需要使用重复启动、我将不得不回顾如何自行实施。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、如果没有正确反应的传感器、我无法完全测试这一点、但我认为这是应该起作用的:

    //*****************************************************************************
    //
    // This function will read three 8-bit data from the I2C slave. The first
    // two 8-bit data forms the humidity data while the last 8-bit data is the
    // checksum.  This function illustrates three different I2C burst mode
    // commands to read the I2C slave device.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    I2CReadSensor(uint32_t * ui32Cmd1, uint32_t * ui32Cmd2, uint32_t * pui32DataRx)
    {
        uint8_t ui8DataIndex = 0;
    
        /* Put the Slave Address on the bus for Write */
        MAP_I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_BASE, SLAVE_ADDRESS, false);
    
        /* Write the first byte of the command to the bus */
        MAP_I2CMasterDataPut(I2C1_BASE, ui32Cmd1[0]);
        MAP_I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
    
        /* Wait until the I2C transaction is complete. */
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
        {
        }
    
        /* Send the second byte of the command to the bus */
        MAP_I2CMasterDataPut(I2C1_BASE, ui32Cmd1[1]);
        MAP_I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
    
        /* Wait until the I2C transaction is complete. */
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
        {
        }
    
        /* Put the Slave Address on the bus for Write */
        MAP_I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_BASE, SLAVE_ADDRESS, false);
    
        /* Write the first byte of the command to the bus */
        MAP_I2CMasterDataPut(I2C1_BASE, ui32Cmd2[0]);
        MAP_I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
    
        /* Wait until the I2C transaction is complete. */
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
        {
        }
    
        /* Send the second byte of the command to the bus */
        MAP_I2CMasterDataPut(I2C1_BASE, ui32Cmd2[1]);
        MAP_I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
        
        /* Wait until the I2C transaction is complete. */
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
        {
        }
    
        /* Modify the data direction to true, so that seeing the address will
         * indicate that the I2C Master is initiating a read from the slave. */
        MAP_I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_BASE, SLAVE_ADDRESS, true);
    
        /* Setup for first read.  Use I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START
         * to start a burst mode read.  The I2C master continues to own
         * the bus at the end of this transaction. */
        MAP_I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);
    
        /* Wait until master module is done transferring.
         * The I2C module has a delay in setting the Busy flag in the register so
         * there needs to be a delay before checking the Busy bit.  The below loops
         * wait until the Busy flag is set, and then wait until it is cleared to
         * indicate that the transaction is complete.  This can take up to 633 CPU
         * cycles @ 100 kbit I2C Baud Rate and 120 MHz System Clock.  Therefore, a
         * while loop is used instead of SysCtlDelay. */
        while(!MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
        {
        }
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
        {
        }
    
        /* Read the first byte data from the slave. */
        pui32DataRx[ui8DataIndex++] = MAP_I2CMasterDataGet(I2C1_BASE);
    
        while (ui8DataIndex < 17)
        {
            /* Setup for the next read.  Use I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT
             * to continue the burst mode read.  The I2C master continues to own
             * the bus at the end of this transaction. */
            MAP_I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT);
    
            /* Wait until master module is done transferring. */
            while(!MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
            {
            }
            while(MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
            {
            }
    
            /* Read the next byte data from the slave. */
            pui32DataRx[ui8DataIndex++] = MAP_I2CMasterDataGet(I2C1_BASE);
        }
    
        /* Setup for the third read.  Use I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH
         * to terminate the I2C transaction.  At the end of this transaction,
         * the STOP bit will be issued and the I2C bus is returned to the
         * Idle state. */
        MAP_I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
    
        /* Wait until master module is done transferring. */
        while(!MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
        {
        }
        while(MAP_I2CMasterBusy(I2C1_BASE))
        {
        }
    
        /* Note the third 8-bit data is the checksum byte.  It will be
         * left to the users as an exercise if they want to verify if the
         * checksum is correct. */
        pui32DataRx[ui8DataIndex++] = MAP_I2CMasterDataGet(I2C1_BASE);
    }
    
    int main(void)
    {
        uint32_t systemClock;
    
        /* Variables for I2C data and state machine */
        uint32_t ui32Cmd1[2] = {0xAA, 0xBB};
        uint32_t ui32Cmd2[2] = {0xCC, 0xDD};
        uint32_t ui32SensorData[18] = {0x00};
    
        /* Configure the system clock for 120 MHz */
        systemClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN |
                                              SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480),
                                              120000000);
    
        /* Enable clocks to GPIO Port G and configure pins as I2C */
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
        while(!(MAP_SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOG)))
        {
        }
    
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PG0_I2C1SCL);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PG1_I2C1SDA);
        MAP_GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_1);
        MAP_GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_0);
    
        /* Since there are no board pull up's we shall enable the weak internal
         * pull up */
        GPIOG->PUR |= (GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_0);
    
        /* Enable the clock to I2C-1 module and configure the I2C Master */
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C1);
        while(!(MAP_SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_I2C1)))
        {
        }
    
        /* Configure the I2C Master in standard mode and enable interrupt for Data
         * completion, NAK and Stop condition on the bus */
        MAP_I2CMasterInitExpClk(I2C1_BASE, systemClock, false);
    
        I2CReadSensor(&ui32Cmd1[0], &ui32Cmd2[0], &ui32SensorData[0]);
    
        while(1)
        {
    
        }
    }

    (首次发布后5分钟进行了两次小改动)

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    谢谢、这解决了我的问题。 正确显示产品编号和序列号。

    David Nyarko