This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:无法刷写组合的.hex 文件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186557/uniflash-failing-to-flash-combined-hex-file

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:CC2651R3SIPA、 CC2651R3

您好!

我正在使用 CC2651R3SIPA、并在尝试使用组合的.hex 文件刷写器件时收到"Load Failed"错误。

十六进制文件是与应用程序.hex (引导加载程序 后跟应用程序)连接的引导加载程序.hex。

以下是错误尝试的详细信息:

e2e.ti.com/.../Combined-Hex-Uniflash-Verbose.txt

我选择 CC2651R3作为器件、选择 XDS110 USB 调试探针作为连接。

有人能否为如何使用组合的引导加载程序和应用程序.hex 文件刷写此芯片提供一些帮助?

谢谢、

镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nik、您好!

    "Writing Flash @ Address 0x00057fa8 of Length 0x00000094 (写入闪存地址0x00057fa8的长度0x00000094)"的结束地址为0x5803C、超出了器件可接受的闪存范围(最大值0x58000)。  两个十六进制映像可能都包含 CCFG 设置、而只应存在一个。  如果您使用的是 OAD 项目、则 应尝试按照 BLE 增强型 OAD 高级 SimpleLink Academy 实验的"组合生产映像"部分中的说明、使用 SRecord 将引导加载程序.hex 与应用程序*_oad.bin 组合在一起。

    此致、
    Ryan