This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:GPMC 解决问题

Guru**** 2529160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186065/am2634-gpmc-addressing-questions

器件型号:AM2634

我将尝试澄清有关 AM263x 上的 GPMC 存储器控制器的几点。 具体而言、可以处理多少存储器?  数据表显示我们可以寻址高达4MB 的数据、但根据不同模式的地址行和数据行数量、我们应该能够寻址更多的数据。 需要说明。 下面以 红色突出显示了几个问题。

AM263x 数据表

通用存储器控制器(GPMC)

具有22位地址总线的16位并行数据总线

高达4MB 的可寻址存储器空间

Q1)这不是8MB 的可寻址存储器?

 

表6-64汇总。 GPMC0信号说明

GPMC 引脚

多路复用模式

非多路复用模式

A21.-A11.

未使用

A21.-A11.

A10..A1.

A26.A17.

A10..A1.

A0

未使用

A0

AD15.AD0

A16..1 / D15.D0

D15.D0

 

26条地址线

16条数据线

-22条地址线

16条数据线

 

Q2)在多路复用模式下、我们有26条地址线和16条数据线、这不是64M 字(128M 字节)吗?

Q3)在非多路复用模式下、我们有22条地址线和16条数据线、这不是4M 字(8M 字节)? 重复以上 Q1

 

AM263x TRM

 

总表13-165. GPMC 引脚复用选项(无关 NAND 列)

GPMC 引脚

复用地址数据32位器件

复用地址数据16位器件

非复用地址数据16位器件(不完整的28位地址范围)

非复用地址数据8位器件

(不完整的28位地址范围)

A22.-A11.

未使用

未使用

A22.-A11.

A22.-A11.

A10..A1.

未使用

A26.A17.

A10..A1.

A10..A1.

A0

未使用

未使用

未使用

A0

AD31.AD26.

          D31.-D26.

未使用

未使用

未使用

AD25..AD16

A27.A18 / D25..D16

未使用

未使用

未使用

AD15.AD8.

A17.A10 / D15.D8

A16..A9/D15..d8

D15.D8.

未使用

AD7..AD0

A9..A2/D7..D0   

A8.A1/D7.D0  

D7..D0

D7..D0

 

26个地址行

32条数据线

26个地址行

16条数据线

22个地址行

16条数据线

23条地址线

8条数据线

可寻址大小

256M 字节?

*限制为128MB

128M 字节?

8Mb?

8Mb?

 

Q4)这些基于地址行和数据行数的可寻址大小计算有什么问题?

 

* TRM 的注释

  • 尽管 GPMC 支持1GB 的总地址空间、但在此器件中实际可用的地址空间仅为128MB。
  • GPMC0_DATA 0x00 2000 0000至0x00 27FF FFFF 128 MB 外部存储器空间区域

 

 

Q5)在图中、它引用了 AD[31-16]、这些引脚名称不存在、假设它们是 A[31-16]。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我认为产生这种混淆的原因是数据表没有规定可寻址4MB 适用于非多路复用操作模式、因为地址和数据之间不会多路复用数据线、因此您只有22条地址线。 但是、在具有23条地址线路和8位数据的非多路复用模式下、在非多路复用模式下、最大可寻址范围约为8MB。  详细了解您的问题:

    Q1-Q3)假设这是非多路复用操作模式、则4MB 正确。 2^22 = 4MB 可寻址范围。 由于上述原因、在这种情况下不考虑数据线

    Q2)您在这个26位地址和16位字中是正确的->(2^26)* 2字节= 128MB

    问题4)  

    Q5)是的、正确、这些引脚名称不存在。 图片引用了这样一个事实、即地址范围的前16位将在地址和数据线路之间复用、因为这是一个 AD 复用存储器操作的方框图。 我明白为什么这会令人困惑、我将努力使该方框图在 TRM 的未来修订中更易于理解

    下面也是对 AM64器件的类似问题的帖子、我认为您可以将其用作参考、以便更好地了解不同 GPMC 模式下的寻址范围。 AM263x 和 AM64x 共享相同的 GPMC IP、因此给出的答案标记在本例中也适用:

    AM6442:GPMC 非多路复用地址数据-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    我希望这些信息对您有所帮助、如果您有任何疑问、请随时联系我们。

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您的回答。 如果您不介意、我有几个后续评论/问题、只需在进行电路板设计之前确定即可。 您能否确认以下内容

    1)根据存储器映射的定义、整个 GPMC 地址空间(全部四个芯片选择组合在一起)为128MB。

    2) 2)对于各种模式、以下是我们在单芯片选择上可以具有的最大存储器大小。

    • 使用多路复用地址数据32位器件、单芯片选择最多可支持128MB 数据。  
    • 通过使用 多路复用地址数据16位器件、我们可以在单个芯片选择上获得高达128MB 的数据。  
    • 使用 非多路复用地址数据16位器件单芯片选择最多可支持4MB。 **
    • 使用 非多路复用地址数据8位器件、 单芯片选择最多可支持8 MB。

    **我仍然不清楚为什么在非复用16位设备模式下我们只能使用4MB?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    [引用 userid="6450" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186065/am2634-gpmc-addressing-questions/4469212 #4469212]1)根据存储器映射的定义、整个 GPMC 地址空间(全部四个芯片选择组合在一起)为128MB。

    正确、这个空间在所有四个芯片选择之间共享

    [引用 userid="6450" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186065/am2634-gpmc-addressing-questions/4469212 #4469212"]

    2) 2)对于各种模式、以下是我们在单芯片选择上可以具有的最大存储器大小。

    • 使用多路复用地址数据32位器件、单芯片选择最多可支持128MB 数据。  
    • 通过使用 多路复用地址数据16位器件、我们可以在单个芯片选择上获得高达128MB 的数据。  
    • 使用 非多路复用地址数据16位器件单芯片选择最多可支持4MB。 **
    • 使用 非多路复用地址数据8位器件、 单芯片选择最多可支持8 MB。

    **我仍然不清楚为什么在非复用16位设备模式下我们只能使用4MB?  

    [/报价]

    16位非多路复用模式实际上不会使用器件中的所有23条可用地址线路、因为 A0仍然未使用、因此您需要22条地址线路、而不是23条、您需要访问完整的8MB 存储器区域。 TRM 显示以下内容:

    表13-165的脚注解释了 A0只用于有效寻址非多路复用存储器上的8位器件、因为它充当器件系统字节地址线。  有关详细信息、请参阅第13.3.1.4.7.1节的第一个要点、即 TRM 的芯片选择基址和区域大小:

    拥有22条地址线路只允许您在非多路复用协议中访问4MB。   2^22 = 4MB 可寻址范围。

    希望这有助于澄清问题。

    最棒的

    Daniel