This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TI 示例中的 FreeRTOS 入门

Guru**** 2531310 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186525/ek-tm4c1294xl-getting-started-with-freertos-from-ti-examples

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我正在尝试将 FreeRTOS 与 EK-TM4C1294XL 开发套件配合使用。 我将随此 TI 文档一起阅读"在 TM4C MCU 上使用 FreeRTOS 开发基本应用"

https://www.ti.com/lit/an/spma085/spma085.pdf

我已在提供的链接下载了示例项目:

http://www.ti.com/lit/zip/spma085

我已导入 hello 示例项目。 当我尝试构建时、它会显示有关无法打开"drivers/rtos_hw_drivers/h"的错误、这是有道理的、因为文档建议您必须添加这些文件。 但我无法找到它们的位置。 我应该在哪里找到这些文件?

欢迎您提供所有帮助、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    这些文件位于驱动程序文件目录下。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也读取了该内容、但 TivaWare_C_Series-2.2.0.295中没有驱动程序文件文件夹。 我还检查了之前的 TivaWare、2.1.4.178、以获得良好的测量结果。  

    我应该在哪里查找该目录?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    驱动程序文件文件夹位于每个单独 LaunchPad (而不是 TIvaWare)的 spma085软件下载中。 因此、在 spma085中的 EK-TM4C1294XL 下、您将找到"Driver Files"文件夹。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我找到了它们、并按照指令将它们添加到 TivaWare 中、并且能够构建示例项目。

    也许这应该是一个新问题、但是现在我已经完成 了安装步骤2.1和2.2、我正在寻找在一个新项目中使用 TivaWare 和 FreeRTOS 的信息、而不是一个示例项目。 上述文档似乎不包括如何执行此操作。 您知道我在哪里可以找到这些信息吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    这实际上就是做出正确的包含。 如果您是从头开始开发新项目、则必须包含正确的 TivaWare 库和目录链接、然后对 FreeRTOS 执行相同的操作。

    这些是 FreeRTOS 项目的包含项:

    对于 TivaWare 库、您可以阅读 TivaWare 入门指南的第5节: https://www.ti.com/lit/pdf/spmu373

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑的程度也很高、但非常感谢您的确认。 屏幕截图非常完美、肯定会为我节省时间。

    感谢 Ralph 对您的具体简洁的回答!

    此致、