This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带直流电机的 cc2538

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2538-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186402/cc2538-with-dc-motor

主题中讨论的其他器件:CC2538

大家好、

我是 Kamalesh。 我有一个微控制器(cc2538)板。 我将使用这些微控制器测试一个小型直流电机。 是否有问题?

或者,我是否可以为该过程安装一些驱动程序?

我该怎么办?

此致、

Kamalesh。 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些方法对芯片是安全的还是不安全的?

    有人说,反电动势产生,会损坏芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我是否可以使用任何驱动程序来运行电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamalesh、

    您将需要 一个电机驱动 器 IC 或一些其他形式的隔离(例如继电器或 MOSFET)来保护 CC2538引脚。  您可以参阅  用于 PWM、GPIO 和其他通信驱动程序的 CC2538-SW 基础固件、以帮助使用片上外设控制直流电机。

    此致、
    Ryan