This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:可用于此器件的任何编程器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185679/msp432e401y-any-programmers-available-for-this-part

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

您好!

我们目前通过 在 MSP-EXP432E401Y 开发板上运行一根带状电缆将基于 MSP432E401Y 的产品编程到产品制造后的接头上。

如果我们能够在电路板制造之前对 MSP432E401138进行编程、会更方便。  是否有编程器可用于实现该目的?

谢谢、

Brad McMillan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    [引用 userid="470468" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185679/msp432e401y-any-programrs-available-for-this-part ]如果我们可以在制造电路板之前对 MSP432E40156进行编程、这将更加方便。  是否有编程人员可执行此操作?[/quot]

     我认为如果您执行一些 Google 搜索、您将能够找到一些提供通用设备编程器的供应商。 这些通用器件编程器可支持不同半导体制造商提供的不同 IC。 BP 编程器是我以前听说过的程序员、但我不支持任何人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我通过 Google 搜索、找到了一群程序员、但他们中没有一个似乎适用于 MSP432E401Y。  我还了解了 BP 编程器、但 MSP432E401Y 不是它支持的器件之一。

    我希望这个论坛上的人已经成功地使用 了 MSP432E401Y 的编程器、这样我就可以学习到最适合使用的编程器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

     当我查找适用于 TM4C129 MCU 的 BP 编程器时、支持该编程器。 请参见下面的。 TM4C129是与 MSP432E4相同的器件、具有相同的引脚排列。 这两种器件之间的区别主要在于它们所基于的软件平台、而不是硬件。  我倾向于认为 BP 也会/能够支持 MSP432E4。 您只需直接联系他们。 对于其他供应商、可能需要您直接联系他们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我查看了 BP 编程器、它对于我的应用来说有点贵。  我希望能有更简单、更便宜的产品、因为我只需要对一个器件型号进行编程。

    然后我想我自己构建一个、但128引脚 TQFP 插座的成本也是几百美元、所以我想我只会在制造后继续在电路板上对它们进行编程。

    感谢您的意见。