This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:SRAM 接口

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186230/am2632-sram-interface

器件型号:AM2632

尊敬的专家, AM263x 是否具有用于外部存储 器的 SRAM 接口?

从数据表中可以看出、外部存储器似乎没有接口、但2MB 内部八分频器是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能解释一下您所说的扩展 SRAM 吗? 您正在尝试通过某种通信协议连接外部 SRAM IC? 还是尝试向 AM263x 添加 DDR 类型的存储器?  

    [引用 userid="491606" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186230/am2632-sram-interface 从数据表中可以看出、它似乎没有用于外部存储器的接口、但2MB 内部八分频器是不够的。

    到目前为止、我们对此有一个限制。 但是、由于此外设的勘误表、我们确实有 GPMC 等外设、因此不建议将其用于代码执行。 您需要使用不同的器件型号、如 AM273x (具有3.4Mb 的 DS_L3及更多内存)或我们即将推出的器件 AM263P (修复了 GPMC 勘误表、图片中还提供了 XIP 支持)、因此您可以使用更多的内存。

    我可以想到的另一种选择是使用 AM263x 中 R5内核的 TCM 存储器、但它们非常小(双核64kB、锁定步进128kB)。

    谢谢、
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik、 通过某种通信协议连接外部 SRAM IC 或尝试向 AM263x 添加 DDR 类存储器均正常。 但似乎没有接口。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 由于 AM263x 当前不支持闪存中的 XIP,因此还建议使用 Sitara 产品系列中的其他 MCU,如 AM273x、AM243x。 您能解释一下您的用例吗、以便我能够根据要求提供更好的建议吗?

    谢谢