请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 你(们)好
AM263x TRM (SPRUJ17C)的第426页显示了 ADC 代码转换示例:

第428页上的等式显示了如何从基准和差分输入中获得 ADC 代码:

如果我为(VinPX-VinmX)插入3.2、为(VrefP-VrefM)插入1.8V、以匹配第426页的示例、我将得到的代码为6336而不是4095。 我是否误解了方程式? 谢谢!
Paul