This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCPDT:Tiva 或 C2000上的 Azure (ThreadX)

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186119/tm4c129cncpdt-azure-threadx-on-tiva-or-c2000

器件型号:TM4C129CNCPDT

大家好、

我知道 ThreadX 不受支持、但是否有人使用 Tiva 或 C2000系列实现了它?

是直接使其正常工作、还是结果是一个大问题?

您在什么工具链中使用它。  

非常感谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您已经知道 ThreadX 不受支持、我从未听说过任何客户希望将 ThreadX 用于 Tiva。 您可能是第一个。 我无法评论 C2000。 您可能需要打开一个具有 C2000器件型号的新线程、以便专家可以就 C2k 的 ThreadX 和工具链问题发表意见。 尽管我现在要关闭该主题、但如果有任何用户对此帖子有任何体验、则任何人都可以回复该帖子、并且该主题将自动重新打开。