This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:OSPI 和 QSPI 在同一总线上与两个器件一起运行

Guru**** 2761105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186827/am2431-ospi-and-qspi-running-with-two-devices-on-the-same-bus

器件型号:AM2431

我正在尝试获取有关我之前发布的此帖子的更新。

下面是5个月前的 Prasads 最后一个回复、想了解其中是否有任何更新

"您好、Iance、

感谢您的想法。 我了解使用案例需要在不同类型的闪存上有多个芯片选择。

这里有两个方面(正如您在总结中所介绍的那样)

1.支持异构芯片的软件/驱动程序-  

目前不支持此功能。 我们将在内部对此进行讨论、然后回到支持计划。 主要原因是缺乏测试平台、我们可以帮助您在设置时进行测试。

这是否适合您?  

2. OSPI IP 支持同时驱动 CS

这种限制似乎是我们的当前 IP。  我将与 IP 设计人员讨论、并了解是否可以采取任何措施来解决问题。 此外、请检查在我们未来的器件中启用此功能的可行性。

请给我们一些时间来继续(2)。

此致、

普拉萨德"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我们已经讨论了这个问题很长时间了。 芯片选择选项使用户能够灵活地在不同的芯片选择上使用相同的器件。 这使得软件可配置性和硬件功能同步 、并且只需通过基于 CS 的相同物理闪存即可提供更高的存储器(x2存储器)。

    具有不同的器件并不是相同的预期用例。 即使如此、您可能还需要对软件中的两个器件进行完整初始化、这将使软件对于每个读取和写入都非常复杂。

    此致、
    Aakash