This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:直接对 TM4C1294ncpdti 进行编程、从而避免调试微控制器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663969/ek-tm4c1294xl-programming-the-tm4c1294ncpdti-directly-avoiding-the-debug-micro

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:Energia

我有一个评估板、它是我正在开发的评估板的基础。 我将使用 CCS (或 Energia)进行代码开发、并一直使用连接到我的笔记本电脑的 USB 导线对器件进行编程、并直接通过 CCS (或 Energia)进行编程。

现在、我想从这个过程中移除调试微控制器、这样评估板模拟我的最终硬件以便进行编程。

假设我使用 JTAG 编程器通过外部调试连接进行连接? 您能告诉我我需要获取哪个编程器以及我需要对调试板(跳线等)进行的任何修改才能使其正常工作吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然并不是100%清楚、但在我看来、您想对独立的 MCU 进行编程。

    在这种情况下、可以使用许多工具。 板载评估套件可实现这一目的。 Jlink 或 TI 自己的编程器。 如果你想和 Keil 一起去的话,这里是 ULINK,。。。

    如果可以使用引导加载程序,即使是串行也可以正常工作。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    评估板上有 TM4C1294NCPDTI micro、这是我为其编写代码的那个。 评估板还包含用于编程和调试的 TM4C123GH6PMI 微型器件。

    我的最终设计没有 TM4C123GH6PMI、因此我希望能够直接对 TM4C1294NCPDTI 进行编程。

    我想我只是连接到 JTAG 端口并对电路板进行一些硬件更改、以实现这一点吗?

    我希望推荐使用合适的独立编程器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    Danny 刚才提到了从 JLink 到 TI 一些低成本调试探针的各种选项、例如 XDS100、XDS110到 XDS200。 您将需要在电路板上提供 JTAG 连接器。 有关详细信息、请查看以下链接。

    processors.wiki.ti.com/.../JTAG_Connectors
    www.ti.com/.../spma075.pdf
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Emulation