This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:以太网 lwIP TCP/IP 接口

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663649/tm4c1294ncpdt-ethernet-lwip-tcp-ip-interfacing

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

尊敬的先生,

我不熟悉嵌入式和 EK-TM4C1294XL Launch Pad 套件。 我正在尝试使用 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip 示例进行以太网连接。 我想知道如何执行基本操作

1.在微控制器和 PC 之间建立链路。

2.setting 源 IP 地址和目标 IP 地址

3.使用命令提示符 ping 设备(重要)

4.以太网发送和接收数据。

请给我分步说明。

此致、

Digvijay