This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:是否有人可以向我推荐用于 Tiva C Launch Pad (TM4C123GH6PM)的 SSD1306 OLED 显示屏的库(Energia)?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663692/tm4c123gh6pm-can-any-one-suggest-me-the-libraries-energia-for-ssd1306-oled-display-for-tiva-c-launch-pad-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:Energia

请建议 使用用于驱动  ssd1306 OLED 显示屏的库(用于 Energia)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @不是优秀的人们"低 Energia"会更好地接受这样的请求?
    请注意、SSD1306是一款显示控制器!     它是一个必要的组件-但不是"OLED 显示屏"。  
    Solomon-Systech 可能仍具有(较早版本)器件的数据表-在线...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyabrata、

    我们没有用于 SSD1306显示的任何此类库、即使在 Energia 之外也是如此。 此外、我们在这里的论坛上并不真正支持 Energia、他们自己的支持论坛位于 :https://forum.43oh.com/forum/119-energia/ 

    正如 CB1所建议的、最好的办法是向社区提问。

    尽管关于器件数据表的主题、可在以下位置找到它: http://www.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf

    祝您的应用顺利!