This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RMII 数据包丢失和 RxFragments

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663864/rm48l952-rmii-packet-loss-and-rxfragments

器件型号:RM48L952

您好!  

在我们的设计 中、RM48L952DZWTT 连接到以太网开关 KSZ8864器件。  

我们注意到、在某些非常具体的温度范围(-12C 至0C)、我们有许多以太网数据包丢失。 在较低的温度(<-20C)和较高的温度>0C 时,一切工作正常。

通过查看以太网交换机、我们可以看到与 RM48L952DZWTT 连接的 RMII 端口相关联的许多 RxFragment 和 CRCError。   

通过使用示波器查看信号、我们可以看到两侧都满足设置和保持时间要求(RM48和 KSZ8864)。   

什么会导致 RMII 接口上出现许多 RxFragment、RXCrcError 和 Packet Loss?  

有没有介绍 RMII 协议的文档、我想分析 RMII 接口。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martlin、

    在 RMII 模式下、使用50MHz 时钟一次传输2位数据、RMII 参考时钟(RM48 BGA 封装上的 K19引脚)应该为50MHz。
    很抱歉、我没有 RMII 规格。