This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:在一个芯片选择中混合8位和16位异步存储器

Guru**** 2588895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663591/rm57l843-mixing-8-bit-and-16-bit-asynchronous-memories-in-one-chip-select

器件型号:RM57L843

我们是否可以在一 个微控制器芯片选择中混合8位和16位异步存储器(单个存储器芯片选择通过将器件 CS 与高阶地址线路混合)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    我没有看到在一个 CS 中混合8位存储器和16位存储器的这种用例。 为什么8位存储器不使用1个 CS、16位存储器不使用其他 CS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王先生:

    我有 SRAM、DPRAM (需要两个 CS)、几个 DUART 和一些其他器件。 为了在某些接口上实现最小延迟、我不想为每个 CS 线路执行 CS 多路复用。

    我希望我已经清除了我的观点。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    无法在一个 CS 中混合8位内存和16位内存。 CS 的数据总线宽度可配置为8位或16位。

    对于异步存储器、总共有3个芯片选择。 每个 CS 的最大内存范围为16MB。